19.03.2017 10:39 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.05.2024 Beiträge: 33067 Bewertung: (4084)
|
Eine genaue aussage kann ich nicht treffen. Ich habe mal ein kleines Programm erstellt, wo ich ein digitales Signal zwischen 2 LOGO!s 0BA8.Standard mittels VM hin- und wieder zurückschicke. Die Zeit messe ich mittels der Stopp-Uhr. Sie wird gestartet, wenn das Signal abgeschickt wird und wieder gestoppt, wenn das Signal aus der 2. LOGO! zurückkommt. Es kam bei jeder Versuch eine andere gemessene Zeit heraus. Vielleicht hilft dir dies. DateianhangLaufzeittest_mit_2_0BA8.Standard.zip (55 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf