Industry Online Support
Technical Forum
07.05.2008 11:41 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
hallo liebe gemeinde, ich find grad keine dokumentation zu dieser baugruppe. ich bräuchte mal die beschaltung dieser digitalen eingangsbaugruppe. diese wird ja auf einen bauguppenträger gesteckt, welcher klemmen von 1-10 hat (2x für 2 baugruppen). 1 ist +24V, 2 ist Masse. nun war ich der meinung, daß 3 = IN1, 4 = IN2,... ist. aber scheinbar ist es 4 = IN1, 3 = IN2,... ich möchte nun aber gewissheit haben. vielen dank schon mal tschau sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
09.05.2008 12:58 | |
Beiträge: 162 Bewertung: (23) |
Hallo gochtel, deine Meinung hat dich nicht getäuscht. Also IN1 (E X.0) ist Klemme 4, IN2 (E X.1) ist Klemme 3, IN3 (E X.2 ist Klemme 6, IN4 (E X.3) ist Klemme5 usw. Ganz genau findest du es hier, Seite 254 : http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1142468 MfG FrankW |
19.05.2008 06:49 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
hallo frank, vielen dank für den link. diese doku hatte ich gesucht, bzw. fehlte mir noch. nun sollte ich alles haben und habe gewissheit, daß meine beschaltung mitlerweile stimmt. viele grüße sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Folgen Sie uns auf