15.04.2017 22:19 | |
Beigetreten: 14.11.2016 Letzter Bes: 05.03.2024 Beiträge: 218 Bewertung: (2) |
Eigentlich war es noch viel einfacher als ich erst gedacht habe. Habe die Laufzeit rausgeschmissen, einfacher ist es mit mechanischen Endschaltern, die ich ohnehin brauche. Hätte man evtl auch mit der Rampenfunktion lösen können aber die hat immer die 100ms Verzögerung drin, warum auch immer. Nochmals vielen Dank. DateianhangVerleger.zip (33 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
17.04.2017 14:57 | |
Beigetreten: 14.11.2016 Letzter Bes: 05.03.2024 Beiträge: 218 Bewertung: (2) |
Falls es noch jemanden interessiert: Statt mechanischer Endschalter habe ich einen Laser-Distanzsensor an die Schiene angeschraubt und bekomme zum einen immer die aktuelle Position zurück, kann die Endanschläge nun aber auch über die Software ablesen und wandern lassen. D.h. jeder Endanschlag (Schwellwertschalter) geht auf einen Zähler und dieser Zählwert reduziert mit definierbarem Faktor wiederum den Endanschlag (oder auch beide). So kann man konisch aufwickeln und sogar die Steigung variieren, was für meine Anwendung extrem hilfreich ist. Frage: Kann man mit der arithmetischen Anweisung irgendwie einen nicht-linearen Verlauf herstellen? Ausgangswert vorne wieder rein gibt Zirkelbezug. Weiteres Problem: Nutze aktuell diesen Antrieb https://www.conrad.de/de/dc-drehzahlsteller-eph-elektronik-dlr-2410g-10-a-24-vdc-198767.html Lt Motordatenblatt hat dieser einen Anfahrstrom von ca. 50A, schätze das gibt der Drehzahlsteller auch nicht kurzzeitig her. Jetzt hätte ich gerne noch was mit mehr Dynamik, das aber auch im Dauerbetrieb flitzen kann. Dankbar für jeden Vorschlag. |
Zuletzt bearbeitet von: lichtaus am: 17.04.2017 15:03:12 |
|
17.04.2017 16:00 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Legt man den Ausgangswert der Arithmetik im VM-Bereich ab, kann man den Wert über einen Analog Netzwerkeingang der Arithmetik wieder zuführen.DateianhangZirklebezug.zip (25 Downloads) |
17.04.2017 16:12 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.04.2024 Beiträge: 32894 Bewertung: (4066)
|
Oder man nimmt einen MA/MIN-Block.
DateianhangAddition_mit_Zirkelbezug_0BA8.Standard.zip (30 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf