20.04.2017 08:15 | |
Beiträge: 25 Bewertung: (0) |
Hallo und guten Morgen, ich stehe wieder vor einem komischen Problem. Ich habe eine 1215C DC/DC/RLY CPU und einen Cognex Dataman 8050 Handscannner. ich möchte gerne einen Barcode auslesen und dann in meiner Steuerung vergleichen. Ich bekomme von dem Scanner einen String geschickt, der mir aber zu lang ist, der enthält jede Menge Zeichen und informationen die ich nicht brauche deshalb möchte ich die gerne weglöschen. Wenn ich nun aber über die funktion DELETE versuche nur 1 Zeichen zu löschen geht die CPU in Störung und hat diesen besagten SF. In den Anhängen seht ihr wie ich das Projekt aufgebaut habe. Ich hatte diesen Fehler noch nie, und die Beschreibung hilft mir nicht weiter DateianhangProjektierung.pdf (79 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: WPFirma am: 20.04.2017 08:22:43 |
|
20.04.2017 10:37 | |
Beiträge: 25 Bewertung: (0) |
Alles klar vielen dank :D |
Folgen Sie uns auf