28.12.2016 16:20 | |
Beigetreten: 10.07.2014 Letzter Bes: 02.12.2022 Beiträge: 18 Bewertung:
|
Hallo zusammen,
Bei ersetzen des Interfacemoduls im TIA Portal konnte ich leider die 1AA06 nicht auswählen, der Support von Siemens hat dann gesagt das icj die 1AA05 auswählen kann auch wenn eine 1AA06 eingebaut ist. (Die 1AA04 wurde ab 2006 Eingestellt und die 1AA05 ab 2008 Eingestellt, die 1AA06 ersetzt jetzt beide.) Nach der neuen Übertragen in die CPU, hat die CPU und das Kommunikationsmodul CM 1243-5 keine Fehler mehr. An der DP ist ein Busfehler und an den Powermudulen leuchten die SF. Habe dann die Diagnosepuffer der CPU ausgelesen und kann mit der Fehlerbeschreibung recht wenig anfangen und hoffe das ich wieder etwas Hilfe von euch bekomme. Warum Busfehler angezeigt wird, kann ich auch nicht nachvollziehen, ist richtig angeschlossen und der Widerstand an der DP ist ON. Vielen Dank euch Gruß Robert DateianhangFehler CPU 1AA06.docx (90 Downloads) |
04.02.2017 21:23 | |
Beigetreten: 10.07.2014 Letzter Bes: 02.12.2022 Beiträge: 18 Bewertung:
|
Hallo NKrir,
Klasse die DP sind alle Fehler behoben, BS und Powermodule alle OK.
In dem ersten Bild ist der Ausschnitt wie es mit der Verbindung aussehen muss damit keine Fehler mehr an der DP angezeigt werden. In dem zweiten Bild sind die Diagnose der CPU, ein Fehler ist Es konnte kein Nachbar erkannt werden, ein Konfigurationsproblem, hat vielleicht einer einen Tipp was ich machen kann. Vielen Dank an alle die mir die Augen weiter offnen. Gruß Robert DateianhangSlave + CPU.docx (93 Downloads) |
05.05.2017 16:01 | |
Beigetreten: 10.07.2014 Letzter Bes: 02.12.2022 Beiträge: 18 Bewertung:
|
Zu der Diagnose von der CPU die Angezeigt wird. Ich bin mit meinem Deutsch/Latein leider am ende, vielleicht übersehe ich auch etwas? Danke euch für die Hilfe. Gruß Robert DateianhangFehler Diagnose.docx (108 Downloads) |
Folgen Sie uns auf