24.05.2017 21:19 | |
Beigetreten: 10.04.2012 Letzter Bes: 05.10.2022 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo, TIA ist schon sehr speziell, aber welche Fehler noch in der Version 14 auftreten ist schon ganz toll. Bzw. das komplette System zum Absturzt bringen. Komme mir vor wie ein Beta Tester von Siemen. Das man den Simulatior nicht mehr nutzen kann, wie altbekannt - nervt. Mal ne Frage in die Runde, was macht Ihr alternativ? Für Tips bin ich dankbar. Grüße klimbach ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 26.05.2017 08:20:11Neue Überschrift nach Splitten |
|
24.05.2017 21:38 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Ein aktuelles Update für PLCSIM V14SP1 gibt es hier: Alternativen? Kundennutzen = 0, bzw. negativ. Aber irgendwann werden die "alten" 300er und 400er CPU abgekündigt, und dann wird es keine Alternative mehr geben. es sei denn TwinCat, Beckhoff o.ä. Aber das TIA - Konzept ist in meinen Augen, so wie es sich seit Jahren darstellt, tot. |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf