06.06.2017 14:27 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.04.2024 Beiträge: 32898 Bewertung: (4067)
|
Habe dir mal etwas angefertigt. Die IP-Adressen etc. musst du selber einstellen, ebenso die Geräteauswahl. Schau dir auch die Ethernet-Verbindungen an. DateianhangNetz.zip (60 Downloads) |
06.06.2017 14:30 | |
Beiträge: 83 Bewertung: (0) |
vielen dank sobald ich daheim bin werde ich mir das mal ansehen |
06.06.2017 19:29 | |
Beiträge: 83 Bewertung: (0) |
war das so gemeint? Nur der/das TSAP meckert |
Zuletzt bearbeitet von: svendc am: 06.06.2017 19:50:03 |
|
06.06.2017 20:06 | |
Beiträge: 83 Bewertung: (0) |
nun ja....klingt kompliziert meinst du hier? als client oder server? |
06.06.2017 20:47 | |
Beiträge: 83 Bewertung: (0) |
Habs gefunden... werd es mal testen |
Folgen Sie uns auf