Industry Online Support
Technical Forum
09.06.2008 16:11 | |
Beiträge: 69 Bewertung: (1) |
Vielleicht helfen dir die hier angesprochenen Möglichkeiten weiter?! --->> /tf/WW/en/Posts/12945 |
09.06.2008 16:22 | |
Beigetreten: 08.12.2006 Letzter Bes: 27.11.2023 Beiträge: 170 Bewertung: (26) |
hi oder moin, moin, aus der beschreibunglese ich zweiprobleme heraus: ========================================================== (1) Wie spiele ich bei einem Kunden das geänderte WinCC-Projekt ein, ohne dass díe gespeicherten Werte des Tag Logging beim Kunden verloren gehen???? ========================================================== http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24193864 ========================================================== (2) Wie können ausgelagerte Archivsegment mit der RT-DB verbunden und wieder getrennt werden???? ========================================================== http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21954320 oderVerwendung des Logging Objectin VBScript. In der WinCC-Hilfe ist sind Beispiele zur Verwendung des Logging Object, z.B.: "WinCC Information System > Arbeiten mit WinCC > VBS zum Erstellenvon Prozeduren und Aktionen > Beispiele zu VBScript > Beispiele in WinCC > Beispiel: So starten Sie eine Aktion am Server (Logging Objekt)" |
Folgen Sie uns auf