26.10.2007 16:59 | |
Beigetreten: 08.12.2006 Letzter Bes: 27.11.2023 Beiträge: 170 Bewertung:
|
hi, ich will auch noch meinen Senf dazugeben! In der WinCC Online hilfe (Beschreibung zum Projekt Duplicator) bzw. im FAQ-Beitrag http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22821109 findest Du die Lösung!!!! -natürlich kannst du auch normal zippen (z.B. winzip, winrar) mit runtime-Daten, und dann später nach dem auspackendie Archive rücksetzen. |
14.02.2008 12:41 | |
Beiträge: 1776 Bewertung:
|
Hi, soweit ich weiss, lassen sich die alten Archive nicht fortführen. ![]() Da musst Du wohl immer wieder neu verbinden. |
08.05.2008 16:51 | |
Beiträge: 69 Bewertung:
|
Ja, so ist es wohl leider. |
05.06.2008 15:43 | |
Beiträge: 69 Bewertung:
|
hmm, habe nun diesen Beitrag in der FAQ gefunden: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24193864 Schritt 7 scheint des Rätsels Lösung zu sein! |
Folgen Sie uns auf