18.07.2017 13:25 | |
Beigetreten: 05.09.2013 Letzter Bes: 11.01.2024 Beiträge: 170 Bewertung: (20) |
Servus Scalance, eine Idee hätte ich. Hab vor einiger Zeit ne Ankündigung für die Comfort Pro Geräte bekommen. Vielleicht haben sich die Jungs bei Siemens mal was nettes ausgedacht. Zumindest in der Ankündigung schauts so aus als ob man die mit Tragarm an die Wand pappen kann. Guggst du hier: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109746475 Ich kann dir net sagen ob und was es taugt, ich hab nur mal ein MP377Pro mit Tragarm verbaut, life gut und sah relativ schick aus. Wäre vielleicht ne alternative zu einem Schrank an der Wand. Grüße Aranel |
"Denken müssen wir ja sowieso. Warum dann nicht gleich positiv?" - Albert Einstein |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf