20.09.2017 19:25 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Ja, da stimme ich dir zu. |
20.09.2017 19:40 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 25.08.2024 Beiträge: 4703 Bewertung:
|
Begründung? |
21.09.2017 10:39 | |
Beigetreten: 22.05.2012 Letzter Bes: 24.03.2022 Beiträge: 895 Bewertung:
|
... wenn Du zwei Synchronmotoren an einen Motormodule anschließt, kann man das schon machen. Aber man muss die Motoren elektrisch zueinander ausrichten. D.h. die EMK beider Motoren muss gleichphasig sein. Man macht das z.B. bei Linearmotoren. da muss der Abstand der beweglichen Teile auch ein ganzzahliges Vielfaches der Polpaarweite sein. Wenn Du mit zwei MoMo´s arbeiten willst aber Du nur einen Geber hast, dann kannst Du auch die TEC ServCoup nehmen: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109748353 Dein externer Geber ist also ein SSI- Geber. Wenn Du diesen zur Drehzahlregelung nehmen willst, dann ist das möglich (wobei in Verbindung mit der TEC ServCoup bitte mal die Doku lessen, ob da was dagegen spricht), falls dieser auf der gleichen Welle direct sitzt. Das geht seit ein paar FW- Versionen, dass SSI- Geber auch als Motorgeber verwendet warden können. Bzgl. geberlos: Kann man mal probieren. Aber dann in VECTOR und möglichst bei höheren Drehazahlen >10%n_N . Darunter ist man noch im gesteuerten Modell. Da fährst Du praktisch nur I/f Mode, was bei gekoppelten Achsen ggf. ein gegeneinanderarbeiten verursachen könnte. Außer die Motoren sind für das Spannungspulsverfahren geeignet....? |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf