09.03.2017 20:43 | |
Beiträge: 24 Bewertung: (1) |
Danke für die Nachfrage beim Support. Meine Logo FS4 hat folgenden Firmware Stand: LOGO! FS4 1.81.01.27.6816C |
14.03.2017 19:27 | |
Beiträge: 24 Bewertung: (1) |
Ich habe die Logo an den Händler zurückgeschickt. Bleibt nur zu warten bis es eine neue Version gibt, bei der der Fehler behoben ist. |
23.06.2017 07:20 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.10.2024 Beiträge: 33993 Bewertung: (4226)
|
Das musst du Siemens fragen. Tatsache ist:
Siehe auch hier mein Topic vom 18.10.2016: Produktneuheiten LOGO! 8 ( FS:04) Wenn du dem angegebenen Link folgst, siehst du auf der Webseite unten eine Tabelle mit den LOGO! Basismodulen FS04, den Bestellnummern und der jeweiligen Firmwareversion. Edit: |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 23.06.2017 07:26:18 |
|
09.10.2017 19:44 | |
Beiträge: 24 Bewertung: (1) |
Habe auch eine neue FS05. HMI mit WinCC Runtime Advanced funktioniert wieder. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf