13.04.2015 14:37 | |
Beiträge: 11 Bewertung:
|
Hallo, kann man über der Variablen im Programmeditor bzw. in den Netzwerken zusätzlich zum Namen auch den Kommentar anzeigen lassen? Arbeite mit TIA V13. Gruß |
13.04.2015 14:53 | |
Beigetreten: 06.05.2010 Letzter Bes: 22.02.2025 Beiträge: 2012 Bewertung:
|
Hallo, es lassen sich die Kommentare mit anzeigen. Ansicht - Anzeigen mit - Variableninformation - Variableninformation einblenden oder mit hierarchischen Kommentaren Ich hoffe das hilft. Grüße CaOd |
13.04.2015 15:01 | |
Beiträge: 11 Bewertung:
|
Hallo, das habe ich auch versucht, leider hat es nicht den gewünschten Effekt gebracht! Gruß |
13.04.2015 15:40 | |
Beigetreten: 06.05.2010 Letzter Bes: 22.02.2025 Beiträge: 2012 Bewertung:
|
Hallo, wenn ich es richtig verstanden habe möchtest Du den Kommentar der Variablen mit angezeigt haben. Die Variablenkommentare werden allerdings nicht bei allen Programmiersprachen angezeigt. SCL funktioniert nicht. Welche Programmiersprache nutzt Du? Sonst sind die Kommentare nicht über der Variablen, sondern rechts der Programmzeilen sichtbar. Gruß CaOd |
20.10.2017 06:29 | |
Beigetreten: 05.01.2017 Letzter Bes: 25.02.2025 Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo, auch wenn der Beitrag schon etwas älter ist...ich hatte das gleiche Problem. Ich denke mal, dass man direkt im Netztwerk die Kommentare direkt an den Variablen anzeigen lassen will. Das funktioniert bei FUB/KOP so: 1. Funktionsbaustein öffnen (FB oder FC) 2. Oben links auf "Ansicht" 3. In der Liste auf "Anzeige mit" 4. "Variableninformation" --> "Variableninformation einblenden" 5. Unter "Variableninformation" steht "Position der Variableninformation". Da kann man dann auswählen, wo das Kommentar stehen soll. Mit freundlichen Grüßen |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf