19.10.2017 04:35 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.05.2024 Beiträge: 33020 Bewertung: (4079)
|
Es kann sein, dass da Fehler in der Firmware der LOGO! oder in der Software vorliegt. Aus deinem Programm kann ich erkennen, dass du eine LOGO!8FS04 hast und die Software LSC V8.1.0 benutzt. Beides lässt sich auf einen neueren Stand bringen. Produktinformation zu Firmware Update für LOGO! 8 FS:04 und FS:05 Vertriebs- und Lieferfreigabe für LOGO! 8 BM FS05 und LOGO! Soft Comfort V8.1.1 (SP1) Edit: Lade mal zusätzlich dein Programm hoch, damit man sich es mal anschauen kann. |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 19.10.2017 04:38:54 |
|
20.10.2017 10:53 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.05.2024 Beiträge: 33020 Bewertung: (4079)
|
Auch für MAC gibt es das SP1. https://www.automation.siemens.com/salesmaterial-as/software/logo/upgrade/MacOSX/setup.zip Edit: Mac OS X Installations HinweiseNach dem Download starten sie: setup.exe Hinweis:
|
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 20.10.2017 10:59:08 |
|
Folgen Sie uns auf