31.10.2017 16:25 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.04.2024 Beiträge: 32895 Bewertung: (4066)
|
Hier mal eine mögliche Lösung. Da u.U. die Analogeingänge nicht 0,00 V beim Wandeln einlesen habe ich analoge Schwellwert mitgebaut. Mit ON-Wert bestimmst du, ab wenn eine Spannung erkannt werden soll. Ich habe erst mal 0,02 V eingestellt. Ein von dir gewünschte Offset-Wert ist über das Display änderbar, im Augenblick 0,00 V. DateianhangMittelwert_0BA8.Standard.zip (50 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 31.10.2017 16:27:43 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
31.10.2017 16:40 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Vielen Dank Ixo65, das sieht auf den ersten Blick genau nach dem aus, was ich brauche. Ich werd' mich da jetzt mal einarbeiten. Viele Grüße! |
31.10.2017 16:41 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 27.04.2024 Beiträge: 1326 Bewertung: (41) |
ich war nicht so schnell:
DateianhangAnalogmix.zip (32 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
04.11.2017 13:55 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.04.2024 Beiträge: 32895 Bewertung: (4066)
|
Genauso und nicht anders. |
Folgen Sie uns auf