31.01.2017 10:33 | |
Beigetreten: 29.10.2015 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 182 Bewertung: (6) |
Ich hänge mich auch mal mit Detailfragen zur Version 3 hier an. Ich plane als Dimmer die Eltako EUD12D ein, wie hier bereits beschrieben. Entweder würde ich die 1-Tastenlogik den Eltakos überlassen und die Logo nur für Zentral-Aus nutzen. Ich hätte aber gerne eine Information über den Beleuchtungszustand in der Logo. Daher hatte ich überlegt, die 1-Tastenlogik in der Logo nachzubauen wie in der Version 3, und die Eltakos direkt auf die Eingänge Hochdimmen/Runterdimmen anzusteuern. Generell eine Frage, weil dieses Programm schon recht umfangreich aussieht. Wieviele dieser Programme würden gleichzeitig auf eine 7er oder 8er Logo überhaupt draufpassen? Wir möchten viele Stromkreise dimmen, ca. 14 Stück. |
27.09.2017 08:38 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 8175 Bewertung: (172) |
Neue Frage von roli123 wurde in ein separates Thema mit dem Titel Welche Möglichkeit bzw. Programm gibt es, um den Sensor-Dimmer über die Logo anzusteuern? gesplittet. Gruß |
09.11.2017 23:11 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 4104 Bewertung: (195) |
Neue Frage von DonKaio wurde in ein separates Thema mit dem Titel Dimmerschaltung Blocksparend gesplittet. Gruß |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf