16.11.2017 10:58 | |
Beigetreten: 14.11.2008 Letzter Bes: 31.07.2024 Beiträge: 366 Bewertung: (30) |
in der Tat, solche Daten sind mir noch nicht untergekommen. 600kW | 10000rpm | 128Nm | 50kg |
18.11.2017 14:35 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Danke für den guten Input. Langsam wird das Package was. Das passt alles. Solange zum Schluss mein Elektro-Rennfahrzeug (inkl. Motoren + Elektrik + Kühlung (+ Akku + Kodensator)...) ein besseres Leistungsgewicht hat als ein F1 Auto, oder im ähnlichen Bereich. Für Elektrik habe ich im Package sowieso schon 200kg reserviert. Kühlung müsste ähnlich dimensioniert sein wie bei einem F1 Auto. Hab ich mal in einem Youtube Video rausgefunden. Ich will eigentlich auch nicht zu viel von der Elektrik durchdenken. Es muss ja nicht wirklich funktionieren. Nur, vom Package her plausibel sein, dass niemand sagen kann dass da was fehlt was über 200kg mehr Zusatzgewicht brächte... |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 20.11.2017 12:27:10Video hinzugefügt. |
|
Folgen Sie uns auf