01.12.2017 08:13 | |
Beigetreten: 27.06.2012 Letzter Bes: 16.08.2023 Beiträge: 88 Bewertung:
|
Hallo Wie im Titel beschrieben möchte ich ein RBG mit 2 Motoren betreiben. Dazu gibt es auch eine sehr hilfreiche Anleitung, aber leider fehlen die Software-Downloads zum Dokument: Applikation Geschwindigkeitsgleichlauf Diese Applikation ist bereits bestens auf unsere Anwendung ausgelegt, bei den aktuellen Gleichlaufsystemen fehlt die Lastverteilung: Gibt es die benötigten Dateien noch zum Download oder könnte mir diese jemand zukommen lassen: Gibt es eine ähnliche Anwendung mit den neuen Gleichlaufpaket v4.0? Danke im Voraus. |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 01.12.2017 10:43:46Richtige Links eingefügt. |
|
01.12.2017 09:12 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 26.08.2024 Beiträge: 5900 Bewertung:
|
Hallo Pro2012, die Applikation Geschwindigkeitsgleichlauf mit optionaler Lastverteilung bei Regalbediengeräten sollte die richtige für Ihre Anwendung sein. Die Gleichlaufapplikationen V4.0 haben keine Lastverteilungsfunktion. Um die Softwarepakete zu bekommen, so kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Siemens Ansprechpartner. Diesen können Sie unter dem folgenden Link finden oder aber auch auf der SIOS Applikationsseite unter Hinweis -> Ansprechpartner weltweit: https://www.automation.siemens.com/aspa_app/?ci=yes&HTTPS=REDIR |
With best regards, |
|
Folgen Sie uns auf