07.04.2009 06:31 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
hallo, entweder du programmierst eine schleife über deine anzahl realwerte, oder du nutzt den SFC21 (FILL) L 0 T MB 2 CALL "FILL" BVAL :=P#M 2.0 BYTE 1 RET_VAL:=#retval BLK :=P#DB1.DBX0.0 BYTE 1020 das mal so als kurzes bsp. jetzt musst du nur dafür sorgen, dass der bst. nur dann aufgerufen wird, wenn du ihn benötigst. vg gochtel |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
07.04.2009 07:30 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo Sven, gabs den SFC schon bei S5? ;-) Aber wenn ich so lese DBD3996 wirds wohl um S7 gehen und der Beitrag ist falsch reingestellt. Ich nehme als Löschvariable immer eine temp und spreche sie symbolisch an. Falls es doch um S5 geht: Ich würde entweder ne Scheife über den Bereich legen oder du legst dir nen Lösch-DB (alle Werte0)an und überschreibst den Bereich mit TNB. MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
08.04.2009 06:35 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
he andre, da hast du in beiden dingen recht. eigentlich gehts um S5 und da gabs den SFC natürlich noch nicht. aber so wie du schon schreibst => DBD3996 da hab ich gar nicht weiter nachgedacht, kann nur S7 sein. vielleicht kann ja ein mod das mal an entsprechende stelle verschieben... vg gochtel |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
22.04.2009 07:01 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
ich war auch unterwegens, aber wüstenräuber hat das ja sehr schön erklärt. falls du nun noch fragen hast, immer her damit! aber ich denke, damit solltest du hinkommen. du kannst es ja auch einfach mal ausprobieren. vg gochtel |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
03.01.2018 22:40 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 09.07.2024 Beiträge: 4101 Bewertung: (194) |
Neue Frage von online72 wurde in ein separates Thema mit dem Titel Pointer-Aufruf mit flexibler DB-Nummer gesplittet. Gruß |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf