06.11.2009 14:45 | |
Beigetreten: 16.09.2008 Letzter Bes: 12.04.2023 Beiträge: 26 Bewertung: (0) |
Hallo und sorry zusammen, war laaaaaange nicht mehr hier unterwegs. Habe aber festgestellt das dieses Problem wohl öfters vorkommt. Antwort der Hotline war Folgende: Sehr geehrter Herr abraxas80, Wir haben Ihre Diagnose Daten ausgewertet. Man kann in der Ereignisanzeige folgenden Eintrag erkennen: SQL Server ODBC driver support error Dieser Eintrag kommt von der Deinstallation von der Sybase Datenbank. Folgendes können Sie aus der WinCC Hilfe entnehmen: Deinstallation von Sybase Adaptive Server Anywhere 7.0.3 Die Deinstallation von Sybase Adaptive Server Anywhere 7.0.3 führt zu einer Beschädigung einer vorhandenen Microsoft SQL Server 2000 Installation. Dies tritt zum Beispiel auf, wenn Sybase nach der Deinstallation von WinCC V5.1 SP1 deinstalliert wird. Da WinCC V6.2 den Microsoft SQL Server 2005 benötigt, ist WinCC V6.2 nach der Deinstallation von Sybase nicht mehr ablauffähig. Um dies zu vermeiden, darf Sybase nicht deinstalliert werden, wenn auf dem gleichen Rechner Microsoft SQL Server 2005 bereits installiert ist. Die Verwendung von Sybase ist jedoch nur erlaubt, wenn Sie eine gültige Sybase Lizenz besitzen, z.B. aus WinCC V5.x. Wenn der Sybase Adaptive Server Anywhere 7.0.3. dennoch deinstalliert wurde, beheben Sie die Beschädigung am Microsoft SQL Server 2005 folgendermaßen: Starten Sie die Datei "mdac_typ.exe" aus dem Verzeichnis "Tools\MS_mdac\" der DVD "MS Service Packs & Tools". Starten Sie das WinCC-Setup erneut. Installieren oder deinstallieren Sie eine WinCC-Komponente oder -Sprache. Damit werden notwendige Dateien wieder angelegt. Falls erforderlich, machen Sie die Installation oder Deinstallation dieser WinCC-Komponente oder -Sprache wieder rückgängig. Mehr zu diesem Thema finden Sie auch als FAQ "17066607" unter: <http://support.automation.siemens.com>Fuer Rueckfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfuegung. Hat auch nicht geholfen... Und weiter: Sehr geehrter Herr abraxas80, Versuchen Sie sich die aktuelle mdac Version aus dem Internet herunter zu laden und installieren Sie diese. Falls dies auch nicht funktioniert, dann wurde Ihr System durch die deinstallation zu sehr beschädigt. In diesem Fall empfehlen wir Ihenn das Betriebsystem komplett neu aufzusetzen. Fuer Rueckfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfuegung. Mit freundlichen Gruessen |
Folgen Sie uns auf