02.01.2018 21:58 | |
Beiträge: 33 Bewertung:
|
Hallo ich möchte ein MP377 6AV6644-0AB01-2AX0 mit dem TIA Portal V14 verbinden. Habe die Anleitung gefunden und es nach dieser versucht: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/58522603 Leider komme ich bis zum Suchen nach dem Geräten, dann kommt folgender Fehler: siehe Bild. Seht ihr was ich falsch mache, wenn ich auf LED blinken, dann blinkt das Display des HMI. Was ich noch als Frage habe, wen nich als Gerät ein Basic Panel auswähle, kommt der Reiter Bilder und ich kann eine Visualisierung anlegen. Wähle ich ein Gerät Multipanel MP377 aus, kann ich kein Bild für die Visualisierung anlegen? Danke |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 18.01.2018 11:34:42Inserted right link. |
|
03.01.2018 08:26 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 03.09.2024 Beiträge: 22352 Bewertung:
|
Hi, richtig deswegen geht es nicht. Upgrade Licence bräuchtest du die 6AV2101-3AA04-0AE5 Das Setup für Comfort/Advanced kannst du im Support Runterladen und dann die Licence Updaten dann kannst du auch das MP377. WinCC Basic
WinCC Comfort Wie WinCC Basic und zusätzlich:
Gruß Christoph |
Zuletzt bearbeitet von: ChristophD am: 03.01.2018 08:27:15 |
|
17.01.2018 18:09 | |
Beiträge: 33 Bewertung:
|
Hallo, gibt es keine andere Möglichkeit, zum Upgraden. Brauche es nur privat |
17.01.2018 20:31 | |
Beiträge: 33 Bewertung:
|
Ich meine ob es noch andere passende Produktnummern gibt, dass ich bei ebay nach Versteigerngen ausschauhalten kann. |
18.01.2018 08:53 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Hol dir doch ein Basic Panel und verkaufe das 377 bei Ebay? |
Folgen Sie uns auf