Industry Online Support
Technical Forum
21.07.2008 11:23 | |
Beigetreten: 13.05.2008 Letzter Bes: 18.12.2019 Beiträge: 836 Bewertung: (71) |
Vielleicht hilft dir ja dieser FAQ weiter: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22834940 Wenn der direkte Import aus der Symboltabelle von Step7 nicht klappt. dann ist WinCC flexible evtl. nicht richtig integriert. Hierbei ist die Installationsreihenfolge entscheidend. Erst muß Step7 installiert werden und dann WinCC flexible. Siehe auch Kapitel 20.1.3 (Voraussetzungen...): http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/18796010 |
mfG / Best regards |
|
23.07.2008 08:40 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 29.04.2024 Beiträge: 1085 Bewertung: (77) |
Hi, Body hat Dir doch schon den richtigen Link geschickt. Dort ist sogar der Link zu einem Video enthalten, der erklärt wie dies funktioniert. Hier nochmal der Link: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22834940 Bye |
Folgen Sie uns auf