Industry Online Support
Technical Forum
05.08.2008 16:14 | |
Beiträge: 39 Bewertung: (0) |
Hallo Community, bin Besitzer von WinCC FLX 2007 und benötige Hilfe bei Bildbausteinen. Besitze folgenden Bildbaustein (Anhang). In diesem BB soll zuallerst ein Programm ausgewählt werden über die 4 abgebildeten weissen Punkte untereinander (Nur eins darf aktiv sein). Nach Auswahl soll über den Button "Ausfuehren" das Programm bestätigt werden und zur SPS weitergegeben werden. Demzufolge habe ich: - im BB die Variablen angelegt, - sie dann in der dynamischen Schnittstelle mit WinCC-FLX Variablen verknüpft, welche ihre Werte zur SPS übertragen, - ein VB-Skript geschrieben mit einer If Else-Abfrage und UND-Verknüpfung Jedoch arbeitet das Skript nicht ab, denn es meldet: siehe Anhang Fehlermeldung Nun meine Frage. Kann man im BB mit einem Skript Boolesche Variablen, welche im BB deklariert sind abfragen und bearbeiten? Wenn ja wie? Wie kann ich mit Variablen im Skript arbeiten, welche ich im Bildbaustein erstellt habe? Hier ein Auszug meines VB--Skripts: Dim Befehl If "Properties\Befehl_Einfahrt_Frei" And "Properties\Select_Einfahrt_Frei" Then Befehl=1 Befehl="Properties\Befehl_Einfahrt_Frei" DateianhangBildBaustein.zip (72 Downloads) |
Folgen Sie uns auf