29.07.2008 00:24 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (412)
|
Hallo, hast Du schon das Kapitel 7 im Handbuch: SCALANCE S und SOFTNET Security Client gelesen? Vielleicht beantwortet es schon einige Fragen... beschreibe doch mal Deine Konfiguration, gehst Du übers Internet? Viele Grüße J_Bell |
29.07.2008 23:20 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (412)
|
Hallo, hast Du diese Applikation schon gelesen? Ich denke dass zeigt den Weg Schritt für Schritt. Security mit SIMATIC NET Ich hoffe es hilft etwas... es lohnt sich wirklich! Viele Grüße J_Bell |
05.08.2008 19:29 | |
Beigetreten: 06.04.2006 Letzter Bes: 05.02.2024 Beiträge: 604 Bewertung: (56) |
Hallo, Nein es ist icht möglich um zwischen die MD740-1 und die Security Softnet Client ein VPN Tunnel auf zu setzen. Das weil MD740-1 kein Routing unterstützt. Was möglich ist, ist eine VPN-Tunnel zu machen mit ein Scalance S und ein MD740-1. "Die Gruppe akzeptiert nur Module im Routing Modus"ist nicht da wenn die dieze FAQfolgt. Wie wird mit dem SOFTNET Security Client Edition 2005 HF1 ein VPN-Tunnel zwischen PC-Station und SCALANCE S61x V2.1 über Internet konfiguriert? "Diese Gruppe akzeptiert nur Module im Bridge Modus" ist da wenn da eine Softnet Security Client in die Gruppe ist mit eine Scalance S mit Routing modus glaube ich. Aberdas letzte weiss ich nicht sicher. |
Best regards, |
|
05.08.2008 21:45 | |
Beigetreten: 22.12.2006 Letzter Bes: 25.01.2022 Beiträge: 1742 Bewertung: (309) |
Hallo, Entsculdigung fuer mein schlechtes Deutch. Softnet SSC ueber VPN ins Internet muss in routing mode arbeiten Der SCT ist nicht in der Lage Sofnet SCC in routing mode zu konfigurieren. Dazu gibt es eine FAQ http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/24953806 mit fr.Gr |
Best regards |
|
06.08.2008 10:54 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (412)
|
Hallo Ralf, bitte mach dass... ich denke die Information wird viele interessieren. Viele Grüße J_Bell |
Folgen Sie uns auf