09.04.2018 13:11 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 165 Bewertung: (19) |
Hallo Kieferle, habe gerade keine Protool-Version mehr verfügbar. Schau mal im Protoolprojekt unter Bereichszeiger nach. Da findest du die projektierten Adressen für Steuerungsaufträge. In der Onlinehilfe von Protool/Pro wird auch die Funktionsweise der Auftragsübergabe beschrieben. Grüße BillHearts |
--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
11.04.2018 10:27 | |
Beigetreten: 02.10.2017 Letzter Bes: 17.09.2019 Beiträge: 1 Bewertung: (1) |
Hallo kieferle, Ausschnitt aus Protool-Handbuch: "Ist das erste Wort des Auftragsfachs ungleich Null, so wertet das Bediengerät den Steuerungsauftrag aus. Anschließend setzt das Bediengerät dieses Datenwort wieder auf Null. Aus diesem Grund müssen zuerst die Parameter in das Auftragsfach eingetragen werden und erst danach die Auftragsnummer." ==> Also Wert in Auftragsfach schreiben, Panel setzt Wert zurück wenn Auftrag ausgeführt. |
--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf