24.04.2018 14:21 | |
Beigetreten: 15.10.2007 Letzter Bes: 20.07.2024 Beiträge: 842 Bewertung: (89) |
Hallo, versuche mal als Kommunikationstreiber den "SIMATIC S7 300/400" zu verwenden, der sollte auch mit der S7-1200/1500 funktionieren. Das ist dann wie ein Zugriff mit dem alten WinCC Flexible... Dann mußt du bei den DB's die Optimierung ausschalten und bei der CPU "PUT/GET" freischalten. Dann sollte auch "WechseleVerbindung" klappen. Hier ein PDF vom "Variantenmanagement mit SIMATIC S7", da ist ab Seite 21 was zur Einbindung eines HMI in einem mehrfach einsetzbaren IO-System: Projektierung und Inbetriebnahme von Mehrfach einsetzbaren IO-Systemen Ist zwar nicht schön, aber könnte klappen. Mfg Dateianhang29430270_MultipleIOSys_DOCU_v20_de.pd.pdf (130 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 25.04.2018 08:58:08Dokument als Anhang hinzugefügt. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf