(0)| 26.04.2018 06:11 | |
|
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung:
|
Wenn es nur eine Gruppe mit gleicher Berechtigung gibt, dann geht das Wenn es mehrere Gruppen werden sollen, die dann verschieden schwere Fehler quittieren sollen, dann wird es schon schwieriger. Für Bastler gibt es da was mit Rasperry Pi https://www.pollin.de/p/jugend-programmiert-das-rfid-kit-p-154-fuer-raspberry-pi-810693 Von der Firma Pilz gibt es sowas für Maschinen für unterschiedliche Zugangsberechtigungen. Das wird sich da aber auch in anderen Preisregionen bewegen. Wenn es um viele berechtigte Personen handelt, dann sollte das aber auch so gestaltet sein, das man PC basiert darauf zugreifen kann und da gezielt auch mal eine verschwundene Karte löschen kann, und nicht alle löschen muss und dann die 50 anderen wieder neu anlernen. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
Folgen Sie uns auf