25.08.2008 15:33 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo, laut "was ist neu" gibts jetzt nen "echten" Import/Export? Kann mir mal jemand paar Meldungen aus WinCCflex2008 exportieren und mir zumailen? Mail siehe Homepage MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
25.08.2008 16:56 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo ZAK, ja könnte ich machen.. wenn ich die 2008er schon drauf hätte. Deswegen die Frage ob mir mal jemand was exportieren und mailen kann. MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
25.08.2008 18:02 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 29.04.2024 Beiträge: 1085 Bewertung: (77) |
Hi, also es werden zwei Dateien ausgespuckt - eine CSV und eine XML-Datei. Im Anhangsind beide Dateien! Bye DateianhangExport_Dateien.zip (51 Downloads) |
25.08.2008 18:53 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Danke! Hab nämlich vor mein Tool zur automatischen Meldungsgenerierung auf Datenausgabe für WinCCflex zu erweitern. http://www.raeppel.de/tools/messagetext_s7tohmi.htm Man müsste also erst die Datei von WinCCflex exportieren, die Texte entsprechend der Meldungsnummer bearbeiten und wieder importieren. Nur importieren wie bei Protool geht scheinbar nicht, da würden die Variablenanbindungen flöten gehen.MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
Folgen Sie uns auf