04.07.2018 15:07 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Sehr geehrte Damen und Herren, mein "WICCFLEXEXPRESS" kann nicht gestartet werden. Ich habe schon alle Hinweisen von online Support verfolgt, aber leider kam nichts raus. wenn ich versuche die Installation von SIMATIC WinCCFlexibel 2008 zu installieren, dann kommt diese Fehlermeldung: " Das Folgende Programm konnte nicht installiert werden: Microsoft SQL Server 205 Express Edition SP4 Stup kann die Installation nicht fertigstellen. 229 Unknown MSI Error Code: 229" ich benutze Windows 7, 64 bits Bitte kann jemand mir helfen? Mit freundlichen Grüßen ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 04.07.2018 15:46:49Neue Überschrift nach Splitten |
|
12.07.2018 12:59 | |
Beigetreten: 30.11.2017 Letzter Bes: 08.11.2023 Beiträge: 6 Bewertung:
|
Hallo Daniel ich werde eine Lösung mal überlegen Mit freundlichen Grüßen Tonton |
Folgen Sie uns auf