27.08.2018 18:20 | |
Beigetreten: 01.11.2006 Letzter Bes: 27.02.2024 Beiträge: 318 Bewertung: (7) |
Hallo Ich habe ein Problem mit dem DataLog. Im beiliegendem Programm bin ich der Meinung alles richtig gemacht zu haben. Die Zeit wird zwar geschrieben aber die Werte von der Feuchtigkeit und Temeperatur nicht. Ob ich jetzt der analoge Schwellwertschalter oder den Analogverstäker benutze. Ich habe auch noch eine andere Anwendung, wo der analoge Datalog gleich aufgebaut ist, wie in dieser Schaltung. Die MicroSD-Karte ist mit FAT32 formatiert. Ich habe ein Netzwerkprojekt gewählt, weil ich dieses in ein Gesammtprojekt integrieren will! Die Werte von Feuchtigkeit und Temperatur werde im Display korrekt angezeigt. Ich verwende eine Logo 1P 6EP1052 1MD00-0BA8. Jedenfalls begreife ich nicht was hier falsch sein kann. Gruss Hagarten DateianhangDatalog.zip (41 Downloads) |
27.08.2018 18:35 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 09.05.2024 Beiträge: 32992 Bewertung: (4077)
|
Ist doch alles drin (siehe Anhang). DateianhangMappe3.zip (31 Downloads) |
27.08.2018 19:26 | |
Beigetreten: 01.11.2006 Letzter Bes: 27.02.2024 Beiträge: 318 Bewertung: (7) |
Ist das das Ergebnis meines Programms? Das bei dir auf einer 8er getestet hast! |
27.08.2018 19:35 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 09.05.2024 Beiträge: 32992 Bewertung: (4077)
|
Das ist das Ergebnis deiner CSV-Datei als Datenquelle importiert in MS-Excel. |
28.08.2018 09:30 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 09.05.2024 Beiträge: 32992 Bewertung: (4077)
|
Ich gehe einen anderen Weg, ich importiere die Daten.
DateianhangDaten importieren.zip (30 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf