31.08.2018 11:36 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 15.07.2024 Beiträge: 1698 Bewertung:
|
Hallo, ich habe das Field PG M5 (6ES7717-1BB00-0BB4) im Einsatz und habe WinCCflexible2008 SP5 installiert und jedes Mal wenn ich das Field PG einschalte, bekomme ich nach dem Bootvorgang, die Fehlermeldung, dass WinCCflexible sich nicht mit dem MS SQL Server 2014 Express Edition verbinden kann. (Siehe Bild im Anhang) WinCCflexible lässt sich dann auch nicht aus Step7 heraus starten. (Siehe zweites Bild im Anhang) Das merkwürdige ist, dass ich diese Fehlermeldung nur bekomme, wenn ich das FieldPG einschalte. Boote ich das Field PG noch mal über Neustart, bekomme ich die Fehlermeldung nicht und kann WinCCflex. ganz normal nutzen. Betriebssystem ist Windows 10 Version 1709 Wieso kann sich WinCCflexible, erst nach dem Neustart, mit der SQL Datenb. verbinden? Gruß Eleu PS: Der Grübel - Smiley ist kaputt. DateianhangSQL_Fehlerm.zip (127 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 31.08.2018 11:38:38 |
|
Folgen Sie uns auf