(1)| 11.07.2018 16:13 | |
|
Beiträge: 67 Bewertung:
|
Serwus zusammen, ich hätte eine Frage zum Thema NTP Zeitserver und denke die ist hier recht gut aufgehoben. Ich habe an meiner Anlage einen IPC worauf unter anderen die Visu läuft. - Den Rest der Anlage möchte ich über diesen IPC als lokalen Zeitserver die Uhrzeit bereitstellen. Wurde auch so gemacht wie im Beitrag beschrieben. Meine Frage ist, wer bestimmt wie oft sich einzelne Baugruppen synchronisieren? Gruß Bengei ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 12.07.2018 07:20:40Neue Überschrift nach Splitten Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 12.07.2018 07:22:22Link optimiert. |
|
| 13.07.2018 11:09 | |
|
Beiträge: 1368 Bewertung:
|
Hallo Bengei, in den mir bekannten Baugruppen (z.B. auch S7-1500, SCALANCE) kannst du die Aktualisierungszeit einstellen. |
Folgen Sie uns auf