06.09.2018 16:11 | |
Beigetreten: 15.09.2006 Letzter Bes: 22.06.2024 Beiträge: 473 Bewertung:
|
Ich hänge mich hier mal mit an. Ich habe mit der Proneta 2.5.0.27 eine bestehende Anlage aus diversen Siemens Komponenten analysieren lassen. In der Gerätetabelle werden bei mir aber einige Siemens-Komponenten zwar mit Namen / Gerätetyp / Adresse aufgelistet, allerdings kann ich mir die Details nicht anzeigen lassen (Zeile auch in anderer Farbe). Hat das irgendeinen bestimmten Grund? Darunter sind alte S7-300 wie auch aktuelle S7-1500 Komponenten, u.a. auch eine 6ES7 512-1DK01-0AB0 die laut Liste unterstützt werden sollte. Wobei ich auch Details von Geräten erhalte die gar nicht von Siemens stammen (Anybus-Gateways, Danfoss FC PN Umrichter usw). Was ist an den grauen Modulen nicht richtig? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07.09.2018 09:20:15Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf