Industry Online Support
Technical Forum
11.09.2008 15:11 | |
Beiträge: 162 Bewertung: (23) |
Hallo µC, wie Klebespezi schieb, die Zyklusüberwachungszeit (bevor die CPU in STOP geht) wird in der HW-Konfig unter Objekteigenschaften der CPU eingestellt. Wie lange eine CPU braucht, um diese Rezeptvorbereitung abzuarbeiten hängt vom Typ und vom Ausgabestand der CPU ab. Die Zeitenvon denaktuellen CPUs findest du in der Operationsliste (hie die von den 300-CPUs: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/13206730). Wenn du es genau wissen wilst, musst du jede einzelne Operation nachschauen und die Zeiten zusammenrechnen. MfG FrankW |
Folgen Sie uns auf