29.10.2018 08:10 | |
Beigetreten: 08.05.2017 Letzter Bes: 12.06.2024 Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Guten Morgen, Ich lese gerade diesen Beitrag und stehe vor der gleichen Aufgabenstellung. Anstatt eines Benutzernamen und eines Passwortes möchte ich direkt auf einen Profinet EKS zugreifen. Ich arbeite mit TIA V15 Upd 3 und finde die hier beschriebene "dynamische Anmeldung" nicht an der beschriebenen Stelle. Hat sich hier etwas geändert ? Hat jemand eine andere Lösung für mich ? Gruß Stefan ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 29.10.2018 12:31:30Neue Überschrift nach Splitten |
|
30.10.2018 04:09 | |
Beigetreten: 05.07.2013 Letzter Bes: 18.11.2024 Beiträge: 3120 Bewertung: (516) |
Hallo Stefan,
schau mal im Systemhandbuch unter "13 Prozesse visualisieren" im Kapitel 8.2.1.10 nach. Dort wird die Projektierung der dynamischen Anmeldung beschrieben, Gruss Frink |
Pi is exactly three! |
|
Folgen Sie uns auf