15.09.2008 20:33 | |
Beigetreten: 19.08.2008 Letzter Bes: 10.01.2021 Beiträge: 12 Bewertung:
|
Gerne möchte ich das von Siemens vorgegebene Beispielprogramm für die Zeitsynchronisierung via SIPLUS DCF77 Empfänger (6AG1 057-1AA03-0AA0)in einem bestehenden Programm integrieren. Leider kann ich das Unterprogramm SBR_2 nicht kopieren. Das kopieren wird mit der Fehlermeldung "Eine geschützte Programmorganisationseinheit kann nicht importiert werden" beendet. DateianhangSIPLUS_DCF77.pdf (143 Downloads) |
Folgen Sie uns auf