31.10.2018 09:08 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
ich bin Student der Elektrotechnik und habe an der Uni einen Praxisprojekt der für einen Kommunikation zwischen S7-300 und ATV930 per Modbus TCP! wie kann ich alle Register von ATV im S7 auslesen/Schreiben? welche DB´s soll ich auswählen? Hat jemand ein ähnliche Beispielsprogramm für so ein Komunikation? Programmbausteine? worauf soll ich achten und womit ich anfangen muss? ich will Messwerte aud S7 zeigen damit kann ich die weiter auf ein HMI leiten! ich wäre auf alle details sehr dankbar. MfG glindayzerr ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 31.10.2018 13:29:18Neue Überschrift nach Splitten |
|
05.11.2018 14:09 | |
Beiträge: 3093 Bewertung: (323)
|
Master-Slave Kommunikation mit Modbus RTU für S7-300 und ET 200S Systeme |
Folgen Sie uns auf