21.08.2008 12:54 | |
Beiträge: 220 Bewertung: (14) |
Hi Ekon, also mal grundsätzlich dürfte es schwierig bis unmöglich sein da was anderes draufzupacken, das CE ist an die Bedürfnisse der Siemenseigenen Runtime (WinCC flexible) angepasst und enthält nicht den vollen Funktionsumfang eines kompletten WinCE!!! Es gibt bei Siemens eine Sparte die sich um customized Lösungen kümmert und die könnten dir, allerdings nicht als Freeware, eine OPP geben. Das ist eine Plattform die das Entwickeln und laden eigener Applikationen auf dem Panel gestattet. Ich denk sie enthält auch die Bibliotheken die dann von der jeweiligen SW noch zusätzlich ins CE gebracht werden müssem damit die eigene Appli läuft. in dem Link findest du den entsprechenden Ansprechpartner, aber wie gesagt Freeware gibts da glaub net ;) http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/15247601 Gruß Aranel |
22.08.2008 08:44 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung: (121) |
Hi, |
22.08.2008 09:37 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Danke für Eure Hilfe! Ich probier einfach weiter... |
28.08.2008 13:50 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 29.04.2024 Beiträge: 1085 Bewertung: (77) |
Hi, weiter Infos, wie man auf das Filesystem über VBSzugreift und Daten in eine CSV-Datei schreibt, sind im folgenden Beitrag erläutert: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26107211 Bye |
Folgen Sie uns auf