10.09.2018 06:45 | |
Beigetreten: 05.07.2013 Letzter Bes: 21.06.2024 Beiträge: 3101 Bewertung: (507) |
Hallo E_T_W, in folgendem Beitrag steht, dass es eine Hilfedatei (chm) mit Beispielen dazu gibt - wenn auch in einem WinCC flexible-Verzeichnis: PI services parameters information Wenn du die entsprechende Datei bei dir findest, dann hänge sie doch bitte an, da die aus dem anderen Beitrag zumindest bei mir nichts anzeigt. Noch was: Auf welche Dokumentation beziehst du dich genau (Link)? Gruss Frink |
Pi is exactly three! |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
11.09.2018 18:16 | ||
Beiträge: 61 Bewertung: (0) |
Hallo Leute, erst einmal vielen Dank für Eure Antworten. Entschuldigt das ich mich erst jetzt wieder melde, da ich am Wochenende nicht ins Fórum kann und gestern mit einer Reparatur beschäftigt war. Prof. Frink und 8Noodles, von den Dokumentationen habe ich mehrere durchwühlt, alle zu verliken wäre wohl zu unübersichtlich. Da ich auch mehrere Dokumentationen bei mir direkt gespeichert habe. Aus allen habe ich auch die drei Beispiele gepickt. Ich beziehe mich auf folgende Dokus in verschiedenen Ausgaben (sprich von verschiedenen Jahresausgaben): - Grundfunktionen - BE 1 (aus Inbetriebnahme CNC Teil 2 (HMI)) - BE 2 (aus Basesoftware und Bedien-Software) - Basesoftware und HMI-Advanced Überall steht mehr oder weniger das Gleiche drin. Prof. Frink, danke für den Link.
Die Beispiele bei mir sind auch leer, aber weiter unten sind zumindest die Parameter enthalten. Alpecin, hab`s versucht! Aber funzt nich. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Noch zur allgenmeinen Info, Bis jetzt simuliere ich die PI-Dienste nur auf SinuTrain v04.04.02. Heisst also rein NC-gesteuert. So soll es auch zum Schluss sein. Die Maske mit den anderen Funktionen funktioniert auch auf einer echten Steuerung (840D). Dort habe ich nur noch nicht die PI-Dienste ausprobiert. Nachträge: Ich hab`s raus. Jetzt muss es nur noch auf der echten Steuerung funktionieren. Es lag typischer Weise nur an der Schreibweise. Weil es halt sehr schlecht dokumentiert ist. Aussehen muss es so: PI_START("/NC,001,Testword,_N_LOGIN_") Dabei ist zu beachten, das Testword immer eine Länge von 8 Stellen haben muss. Nochmals vielen Dank für die Hinweise. Hab die Zip nochmal mit angehängt. Konnte es gerade auf einer realen 840D ausprobieren, und es funktioniert wie gewollt. Grüsse PS: Entschuldigung für's viele editieren. Aber, es kommen immer wieder neue Erkenntnisse. Heute Änderung des ZIP Downloades in Deutsch komplett und mit nützlichen Hinweisen. DateianhangBTTS_Doku.zip (111 Downloads) |
|
Zuletzt bearbeitet von: E_T_W am: 11.09.2018 18:16:41Zuletzt bearbeitet von: E_T_W am: 11.09.2018 20:16:43Zuletzt bearbeitet von: E_T_W am: 11.09.2018 20:23:38Zuletzt bearbeitet von: E_T_W am: 11.09.2018 23:41:41Zuletzt bearbeitet von: E_T_W am: 06.12.2018 21:04:12 |
||
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
06.12.2018 21:07 | |
Beiträge: 61 Bewertung: (0) |
Ich schieb's nochmal hoch, weil der Download geändert wurde. Viel Spass beim studieren der Hilfe. |
Folgen Sie uns auf