17.01.2019 04:57 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 08.10.2024 Beiträge: 33903 Bewertung: (4216)
|
Die LOGO! ist der Client (Master) und das Gateway ist der Server (Slave). Bei Modbus ist Portadresse 502 für den Server festgelegt, deshalb schlägt die LOGO! Software auch 502 vor. Im Anhang 2 Screenshots. Screenshot 2 stellt die Ethernetverbindung im Diagrammmodus (Singlemodus, also nur die LOGO!)dar. Da ist der Ausgangspunkt, dass man sich entscheidet, was die LOGO! in der Verbindung seien soll. In dem Fall soll die LOGO! ja der Client sein, deswegen wählt man eine Clientverbindung als Modbusverbindung aus. Spricht, die LOGO! ist in der Verbindung der Client und das Partnergerät der Server. Deshalb schlägt auch hier die LOGO! Software die Portadresse 502 beim Server vor. DateianhangScreenshots.zip (144 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf