25.09.2008 20:21 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Hast du hinten am Meldetext eine "offene Klemme" ? Ach, und an den analogen Verstärker auch einen "analogen Merker" Evtl. helfen dir aber auch die Tipps hier? Kannst aber auch dein Programm hier mal anhängen, vorher als *.zip verpacken. |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 25.09.2008 20:23 |
|
25.09.2008 20:22 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo hajo007, leider müssen alle "offenen" Analogausgänge von Blöcken "abgeschlossen werden (auch wenn die schaltung ansonsten korrekt arbeitet ist eben dann keine Übertragung zur LOGO! möglich). D. h. wenn z. B. am Ausgang eines Blocks "Amnalogverstärker" KEINE Signalleitung mehr zu einem anderen Block geht, dann muss an diesen Analogverstärker ein Analogmerker AMi oder (wenn kein Analogausgangsmodul angeschlosssen ist geht auch) ein Analogausgang oder wenn diese 6 + 2 "Blöcke" verbraucht sind, dann ist ein anderer Analogblock mit digitalem Ausgang (z. B. Analogschwellwertschalter oder [gleich für 2 ein] Komparator), dessen Digitalausgang dann mit einem Block Xi "abzuschließen ist. ![]() MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
25.09.2008 20:24 | |
Beiträge: 2930 Bewertung:
|
Hallo, stell doch dein Programm mal in Forum. Ich werf mal ein Auge drauf. Gruss Helmut |
Folgen Sie uns auf