23.01.2019 08:40 | |
Beigetreten: 19.01.2017 Letzter Bes: 07.04.2021 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
geehrte herren, wir haben zwei maschinen hüller hille NB-h 90 aus den Jahren 1990g und 1991. Auf einem Bedienfeld siemens 840 c und auf dem anderen 880. Auf beiden Maschinen haben wir ein Kommunikationsproblem (9215 Verbindung zum PC gestoert). Können Sie mir sagen, wie viel es kosten würde, den Kundendienst zu schicken, um dieses Problem zu lösen. Alles andere an den Maschinen funktioniert (alle Achsen sind beweglich und auch die Hauptspindel). Wir haben bereits versucht, das Problem zu lösen, sind aber gescheitert (sie haben uns gesagt, dass das Problem CP315 war). Ich denke, es wäre das Beste, uns einen Service zu schicken. Vielen Dank im Voraus für die schnelle Antwort und die besten Grüße ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 23.01.2019 09:41:15Neue Überschrift nach Splitten |
|
23.01.2019 08:46 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.09.2024 Beiträge: 33709 Bewertung: (4186) |
Das ist hier ein User-Forum und keine Hotline. Hier kannst du dir einen persönlichen Kontakt raussuchen: Oder starte einen Support Request. |
Folgen Sie uns auf