02.02.2019 15:08 | |
Beiträge: 42 Bewertung: (0) |
Hallo. Ich habe hier an meiner Holzhackschnitzel-Heizungsanlage eine Änderungen in der externen Ansteuerung vorgenommen und dafür ein Logo verwendet, bitte nicht über Sinn und Zweck diskutieren, es geht um Logo Probleme. Verbaut ist eine Logo12/24 mit exterem Textdisplay Generation 0BA6. Das Programm wurde hier auch in zusammenarbeit mit dem Forum hier erstellt, zumindest die Funktionen mit den Rückwärtszählern und den Stundenintervallen zum hochtasten. Wenn ich das geänderte Programm hochladen will kommt eine Meldung, das der Baustein B031 irgendein Problem hat mit einem Textverweis. An den Meldetexten habe ich eigentlich nichts geändert, sondern nur einige weitere Funktionen an Ein- und Ausgängen hinzugefügt. Wo ist da der Wurm drin ? Vielleicht erkennt einer von den Profis auf Anhieb das Problem
DateianhangHeizomat neu 2019_v7.zip (90 Downloads) |
02.02.2019 15:38 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.10.2024 Beiträge: 33949 Bewertung: (4219)
|
Mach doch mal einen Screenshot von der Meldung. |
02.02.2019 16:58 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.10.2024 Beiträge: 33949 Bewertung: (4219)
|
Also kann man das Thema als gelöst betrachten? Markiere es bitte als gelöst. |
Folgen Sie uns auf