12.08.2013 13:52 | |
Beiträge: 3037 Bewertung: (192)
|
Hallo, Hast du eine Fehlermeldung bekommen? Du kannst auch die englische Version des Script Debuggers von Microsoft verwenden. https://www.automation.siemens.com/mdm/default.aspx?DocVersionId=56516264843&Language=de-DE&TopicId=36120041099 Tweety |
12.08.2013 14:52 | |
Beigetreten: 10.12.2007 Letzter Bes: 19.07.2024 Beiträge: 58 Bewertung: (6) |
Ich habe das Problem wie folgt gelöst: Installation Script Debugger für WinCC V12 unter Windows7 64Bit: - Installation des Script Debugger vom Microsoft (scd10en.exe): http://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=22185 - Reg-Datei im Anhang ausführen - TIA Portal schliessen und neu öffnen DateianhangSkriptDebugger.zip (995 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |
01.02.2019 14:02 | |
Beigetreten: 06.04.2011 Letzter Bes: 19.07.2024 Beiträge: 238 Bewertung: (25) |
Hallo. Den o.g. Debugger stellt Microsoft nicht mehr bereit. Kann jemand von euch die INSTALL hier hochladen? |
Folgen Sie uns auf