09.06.2016 11:14 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 30.04.2024 Beiträge: 3818 Bewertung: (554) |
Hallo PAC_Man, ich bin mir nicht sicher ob das mit dem Flankenaufruf geht. Evtl. muss die Messung im gleichen OB1 Zyklus stattfinden aber das steht nirgendwo richtig. Guck mal in die Online-Hilfe bei TIA bzw. gibts dazu auch einen FAQ: Wie können Sie bei der S7-1200/S7-1500 die Gesamtzykluszeit eines Programms messen? Die Idee mit T_Diff, etc. zu arbeiten wird sicher hinhauen wenn die Impulse nicht zu schnell / kurz hintereinander kommen und die CPU das auflösen kann. Gruß, Towome |
|
|
Folgen Sie uns auf