07.03.2019 08:34 | |
Beigetreten: 04.10.2010 Letzter Bes: 30.01.2024 Beiträge: 44 Bewertung: (5) |
Moin, wir haben vor einen Y-Link in unser S7400H System einzubinden (Projektierung mit PCS7 V7.0). Die geliefert Variante ist das aktuelle 6ES7197-1LA12-0XA0 Paket, bestehend aus den IM153-2BA70-0XB0 Baugruppen. Diese sind in dem Hardwarekatalog von PCS7 7.0 (Step 7 V5.4 SP3) natürlich noch nicht vorhanden. Freigegeben für PCS7 7.0 wären die IM153-2BA01-0XB0 und IM153-2BA81-0XB0. Ist eine von denen beiden der Vorgängertyp und welchen könnte ich dann projektieren? Vielen Dank M.Dretke ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07.03.2019 12:01:51Neue Überschrift nach Splitten |
|
07.03.2019 12:30 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 8175 Bewertung: (172) |
Geschlossen wegen Doppelpost. Das zweite Thema mit dem Titel Neuen Y-Link in PCS/ V7.0 projektieren wurde in der Konferenz Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7 veröffentlicht. Gruß Jen_Moderator |
Folgen Sie uns auf