25.03.2019 07:32 | |
Beigetreten: 03.05.2017 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 673 Bewertung: (217) |
Hallo AutoGen_770230, Der Baustein wandelt einen String mit maximaler Länge 32 in eine Bytestruktur (Struct of Byte) um, mehr Informationen findest du hier. Der Ausgang ist dementsprechend eine Struct aus 32 mal ein Byte, daher muss dein Eingang bzw. Ausgang wie folgt zusammen setzen, damit du diesen im CFC-Plan mit dem Ausgang StrctOut verschalten kannst:
Wichtig ist dabei, dass du wirklich alle 32 Bytes im STRUCT definierst. Hilfreiche Tipps zum Aufbau deines Block findest du im Handbuch S7-SCL. Mit freundlichen Grüßen |
Zuletzt bearbeitet von: Heisenberg2 am: 25.03.2019 07:33:34 |
|
Folgen Sie uns auf