26.09.2008 15:25 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung: (121) |
Hallo BirKie, es kann eigentlich nicht daran liegen, dass du die Option "Gebunden" nicht angewählt hast. Wenn ich den Eindruck habe, dass alles richtig sein muss aber das Panel nicht dasmacht was "ich will", dann führe ich ein OS bzw. noch besser ein Urladen durch. -> http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19701610 Des Weiteren lösche ich alle Temporäre Dateien unter "Extras > Temporäre Dateien löschen" aus. Übertrage dann alles noch mal und in der Regel sieht vieles dann schon besser aus! Ansonsten bleibt nur eins übrig.-> Ausschlussverfahren --> was ist beim auslösen der Meldung anderes als vorher als es noch ging .... klingt blöd aber es hilft manchmal.... Sporadische Fehler zu lokalisieren ist ziemlich schwierig, aber wenn Du es zumindest schon nachstellen kannst, dann findest Du es bestimmt auch heraus. -> Eventuell mal was anderes machen und "später" sich dieses Problem noch mal anschauen. Viel Erfolg |
Folgen Sie uns auf