28.04.2019 18:56 | |
Beigetreten: 16.11.2012 Letzter Bes: 01.10.2024 Beiträge: 307 Bewertung: (52) |
Ein großer Unterschied ist die Firmware V3.x zu V4.x |
28.04.2019 21:14 | |
Beigetreten: 01.11.2006 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 319 Bewertung: (7) |
Hallo Mic Tsc Das heisst, dass eine 6ES7 12*-1**40-0XB0 eine Firmware 4.X hat? Gruss |
28.04.2019 23:23 | |
Beigetreten: 16.11.2012 Letzter Bes: 01.10.2024 Beiträge: 307 Bewertung: (52) |
Richtig, eine 6ES7 21*-1**40-0XB0 CPU hat eine Firmware Version 4.x. Außerdem hat sie mehr Arbeitsspeicher. In der Hardware und den technischen Daten wird es noch ein paar Unterschiede geben. Einfach mal die technischen Daten vergleichen. Die 6ES7 21*-1**40-0XB0 CPU ist das Nachfolgemodell der 6ES7 21*-1**31-0XB0 CPU. Eine 6ES7 21*-1**31-0XB0 CPU kann nicht auf Firmware V4.x hochgerüstet werden. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf