Industry Online Support
Technical Forum
09.10.2008 14:26 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung: (121) |
Hi, ich glaube das ist Systembedingt. Ich habe leider kein Panel PC da, so dass ich es jetztnichtselber nachvollziehen kann. Es gibt da jetzt einen "Nachfolger" von SOM. -> http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/29316343 Vielleicht geht es damit besser. Das "alte" SOM muss man allerdings vorher deinstallieren so viel ich weiß. Ein Versuch ist es vielleicht wert. |
10.10.2008 08:29 | |
Beigetreten: 29.10.2007 Letzter Bes: 18.07.2024 Beiträge: 279 Bewertung: (19) |
Haben uns nun doch entschieden, den Nachfolger von SOM einzusetzen. Das Problem ist somit gelöst. mfg Bart |
Folgen Sie uns auf